This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:未生成 VCD 文件

Guru**** 2939040 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1128357/tms320f28388d-vcd-file-not-generated

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28388D

您好!

未生成 VCD 文件。
我的环境如下。

  • CCS v11.2
  • C2000Ware_4_01_00_00
  • GNU 编译器: tdm64-gcc-5.1.0-2.
  • 仿真查看器: gtkwave-3.3.100-bin-win64
  • 硬件: TMDSCNCD28388D

我根据以下文档安装了该工具。 我构建了 CLB_EX8_EXTERNAL_SIGNAL_AND_GATE 项目。

https://www.ti.com/lit/SPRUIR8

您知道我缺少哪些设置吗?

e2e.ti.com/.../4848.console.txt

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    generate_diagram 和 CLB_debug 应是定义为1的 CCS 变量。 这可以在 CCS 工程属性构建菜单中完成。 我相信在您当前的实现中、它们被设置为预定义符号、而不会为它们提供特定的值。 添加两个变量、您应该能够生成 VCD。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter-San、

    感谢您的支持。

    一  

    通过添加以下设置,我能够生成 VCD 文件。

    此致、
    Sasaki