This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:为&quot 配置.syscfg 文件后出现构建错误;LAUNCHXL-F28379D"。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1129736/launchxl-f28379d-build-error-after-the-configuration-of-syscfg-file-for-launchxl-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARESysConfig

我正在尝试使用"C2000Ware_4_01_00_00"示例中的".syscfg"文件配置"LAUNCHXL-F28379D"外设。

 配置 .syscfg 文件期间遵循的步骤:

1.从"C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\ePWM"导入一个示例。 这是为"F2837xD_176PTP"设置的。

1.在工程属性中进行了更改'Build - SysConfig':'--package F2837xD_337ZWT'、 --part F2837xD_337ZWT

2.在预定义符号中添加了'_LAUNCHXL_F28379D'。

3.在系统配置文件中选择了"LaunchPad F28379D"。

构建错误为"无法将'$assign'设置为'boosterpack1.40':未定义名为 boosterpack1.40的选项、有效选项为"。

注意: 对于"F2837xD_337ZWT"器件、编译成功、但对于 Launchpad、编译成功。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jyotirmaya、您好!

    导入项目后、

    请在工程属性中执行以下更改"build - SysConfig":

    如下所示添加电路板信息、删除器件信息。

    /boards/LAUNCHXL_F28379D

    删除 了'--package F2837xD_337ZWT'、 --part F2837xD_337ZWT

    然后按"应用并关闭"。

    您现在应该能够构建它。 如果您发现任何问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Santosh。

    根据建议、现在没有构建错误、程序运行正常。