This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1129302/tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好! 我使用 DSP 来控制单相逆变器。 我使用传感器测量 MOSFET 电压、电流和温度、将其发送到 DSP、最后通过 XDS110调试探针的 UART 功能发送到 PC。 我正在寻找一个良好且全面的参考来解释上述 DSP 和 PC 之间通信所需的设置和代码。 请帮帮我。

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是怎么回事?

    https://www.youtube.com/watch?v=xuprDyqdIUk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sobhan:

    [引用 userid="531336" URL"~/support/microriors/c2000-microor-group/C2000/f/c2000-microor-forum/1129302/tms320f28377s-tms320f28377s]]我正在寻找一个完整且详尽的参考资料来解释用于上述 DSP 和 PC 之间通信的所需设置和代码。 请帮帮我。[/引述]

    您是否查看过以下软件示例?  

    C:\ti\c2000\C2000Ware_version\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\sci\sci_ex3_echoback

    C:\ti\c2000Ware_version\device_support\f2837xd\examples\cpu1\launchxl_f28379d\cpu01\example_F28379D_LaunchPadDemo

    这两个示例都展示了器件和 PC 之间的通信。  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    我将检查该链接、如果它有用、

    非常感谢、

    此致。