This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:支持包请求

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1125936/tms320f28379d-support-package-request

器件型号:TMS320F28379D

尊敬的团队:

我的客户遇到 的问题与相关帖子中提到的问题相同

他想知道我们是否可以向他提供"共享支持计划"?

此致、

绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C28x FreeRTOS 端口和演示现已在下面的 GitHub 报告中提供。 请告诉我客户在使用这些工具时是否遇到任何问题。

    https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel-Community-Supported-Ports

    https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Community-Supported-Demos

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasudha 您好:

    感谢您的建议,但客户使用 的是 TI-RTOS ( SYS/BIOS ),而不是 FreeRTOS。

    1、 FreeRTOS 是否适用于 F28377D?  

    2、如何使用 TI-RTOS 实现 TCB? 我们是否有任何示例代码或 框架方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [~用户名="306637" URL"μ C/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/CC2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1125936/tms320f28379d-support-package-request/4178782#4178782"]、 FreeRTOS 是否适用于 F28377D?  [/报价]

    是的、该端口应适用于所有 C28x 器件。

    [~用户 id="306637" url="支持/microset/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microset-forum/1125936/tms320f28379d-support-package-request"]他想知道我们是否可以向他提供"共享支持包"?

    文章中提到的共享软件包是 FreeRTOS 软件包。  

    [~ userid="306637" url="μ C/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/C2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1125936/tms320f28379d-support-package-request/4178782#4178782]\n 如何使用 TI-RTOS 实现 TCB? 我们是否有任何示例代码或 框架方案?

    我认为 TI-RTOS 必须已经有一个与 TCB 相似的数据结构来表示每个任务。

    谢谢

    Vasudha