This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:有关 MCAN 的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1129334/tms320f280039c-question-about-mcan

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的团队:

例程:C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f28003x\examples\mcAN\mCAN_ex9_transmit

我的客户想知道如何将 MCAN 的通信速率从500kbit 提高到2Mbit?

此致、

绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

    客户可以在 MCAN 上将数据速率提高至5Mbps。  这是通过修改数据位时序来修改 MCANConfig 函数中的参数来完成的。  请让客户从应用手册 SPRACU9开始。  本应用手册中有一节介绍客户可以针对特定 MCAN 波特率计算位时间。

    此致、

    Joseph