This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:使用 TMDSCNCD28035的 BLDC 电机控制

Guru**** 2943440 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1129003/tms320f28035-bldc-motor-control-using-tmdscncd28035

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEDRV8312-C2-KIT

我正在使用 C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128中的示例代码。

根据文件"BLDC_Sensored-Settings.h"中的#define PWM_FREQUENCY 20、将其配置为20kHz PWM 输出。 出于某种原因、当我在示波器上看到输出时、我看到 PWM 变为20Hz。

这有什么原因吗?

另一个问题:如果我想将频率提高到40KHz,我需要修改哪些参数? 我们如何得出特定频率的值?

感谢您在这方面提供的任何帮助。

谢谢!!

Ramjee V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的测量方法不正确、20Hz 可能是换向频率、而不是 PWM 频率。 您可以监控高侧和低侧 PWM 信号、从而帮助您了解 PWM 输出及其频率。

    您只需如下所示更改"BLDC_Sensored-Settings.h"文件中定义符号的值。

    #define PWM_FREQUENCY 40