This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:从输入中触发输出 XBAR?

Guru**** 2932410 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1129220/tms320f280025c-trigger-ouput-xbar-from-input

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你(们)好

我将从输入 XBAR (TZ1或 TZ2)跳闸 EPWM 模块、并希望连接输出 XBAR GPIO 引脚、从而在不进行任何 CPU 交互的情况下提供跳闸状态(或两个输入的逻辑)。

为此、我决定使用 GPIO24、但我一直坚持配置所需的条件、以便直接从输入中输出跳闸状态。 我在 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00_00\driverlib\f28002x\examples\cmpss 中找到了示例、在这里、比较器子模块配置了斜坡发生器和所有内容。 这对于输入还是输入而言确实是必要的?

这是我目前为止的代码、但它还不起作用:

    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    // Select the value for CMPHNMXSEL.
    ASysCtl_selectCMPHNMux(ASYSCTL_CMPHNMUX_SELECT_1);
    // Select the value for CMPLNMXSEL.
    ASysCtl_selectCMPLNMux(ASYSCTL_CMPLNMUX_SELECT_1);
    // Select the value for CMPHPM[object Object]SEL.
    ASysCtl_selectCMPHPMux(ASYSCTL_CMPHPMUX_SELECT_1,0U);
    // Select the value for CMPLPM[object Object]SEL.
    ASysCtl_selectCMPLPMux(ASYSCTL_CMPLPMUX_SELECT_1,0U);

    //myCMPSS0 initialization
    // Sets the configuration for the high comparator.
    CMPSS_configHighComparator(CMPSS1_BASE,(CMPSS_INSRC_DAC));
    // Sets the configuration for the high comparator.
    CMPSS_configLowComparator(CMPSS1_BASE,(CMPSS_INSRC_DAC));
    // Sets the configuration for the internal comparator DACs.
    CMPSS_configDAC(CMPSS1_BASE,(CMPSS_DACVAL_SYSCLK | CMPSS_DACREF_VDDA | CMPSS_DACSRC_SHDW));
    // Sets the value of the internal DAC of the high comparator.
    CMPSS_setDACValueHigh(CMPSS1_BASE,2048U);
    // Sets the value of the internal DAC of the low comparator.
    CMPSS_setDACValueLow(CMPSS1_BASE,0U);
    //  Configures the digital filter of the high comparator.
    CMPSS_configFilterHigh(CMPSS1_BASE, 0U, 1U, 1U);
    // Configures the digital filter of the low comparator.
    CMPSS_configFilterLow(CMPSS1_BASE, 0U, 1U, 1U);
    // Sets the output signal configuration for the high comparator.
    CMPSS_configOutputsHigh(CMPSS1_BASE,(CMPSS_TRIPOUT_ASYNC_COMP | CMPSS_TRIP_ASYNC_COMP));
    // Sets the output signal configuration for the low comparator.
    CMPSS_configOutputsLow(CMPSS1_BASE,(CMPSS_TRIPOUT_ASYNC_COMP | CMPSS_TRIP_ASYNC_COMP));
    // Sets the comparator hysteresis settings.
    CMPSS_setHysteresis(CMPSS1_BASE,0U);
    // Configures the comparator subsystem's ramp generator.
    CMPSS_configRamp(CMPSS1_BASE,0U,0U,0U,1U,true);
    // Disables reset of HIGH comparator digital filter output latch on PWMSYNC
    CMPSS_disableLatchResetOnPWMSYNCHigh(CMPSS1_BASE);
    // Disables reset of LOW comparator digital filter output latch on PWMSYNC
    CMPSS_disableLatchResetOnPWMSYNCLow(CMPSS1_BASE);
    // Sets the ePWM module blanking signal that holds trip in reset.
    CMPSS_configBlanking(CMPSS1_BASE,1U);
    // Disables an ePWM blanking signal from holding trip in reset.
    CMPSS_disableBlanking(CMPSS1_BASE);
    // Configures whether or not the digital filter latches are reset by PWMSYNC
    CMPSS_configLatchOnPWMSYNC(CMPSS1_BASE,false,false);
    // Enables the CMPSS module.
    CMPSS_enableModule(CMPSS1_BASE);
    // Delay for CMPSS DAC to power up.
    DEVICE_DELAY_US(500);

    uint16_t gp = 24;
    GPIO_setPinConfig(GPIO_24_OUTPUTXBAR1);
    GPIO_setDirectionMode(gp, GPIO_DIR_MODE_OUT);
    GPIO_setPadConfig(gp, GPIO_PIN_TYPE_STD);
    GPIO_setQualificationMode(gp, GPIO_QUAL_ASYNC);
    XBAR_setOutputLatchMode(OUTPUTXBAR_BASE, XBAR_OUTPUT1, false);
    XBAR_invertOutputSignal(OUTPUTXBAR_BASE, XBAR_OUTPUT1, false);
    XBAR_setOutputMuxConfig(OUTPUTXBAR_BASE, XBAR_OUTPUT1, XBAR_OUT_MUX01_INPUTXBAR1);
    XBAR_enableOutputMux(OUTPUTXBAR_BASE, XBAR_OUTPUT1, XBAR_MUX00);

    XBAR_setEPWMMuxConfig(XBAR_TRIP4, XBAR_EPWM_MUX00_CMPSS1_CTRIPH);
    XBAR_enableEPWMMux(XBAR_TRIP4, XBAR_MUX00);

    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用输入 XBAR (TZ1或 TZ2)作为跳闸输入、则仅使用 GPIO 输入。 如果是这样、则 CMPSS 外设配置是冗余的、因为它使用不同的 ADC/CMPSS 引脚。

    据我所知、您无法在输出 XBAR 中同时输入1 (TZ1)和 INPUT2 (TZ2)。

    请澄清您的输入引脚、因为我很困惑为什么您提到 CMPSS 模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kier、好的、但是我可以 将 GPIO 触发器单独映射到输出 XBAR 中吗? 我不清楚、输出 XBAR 不需要 CMPSS。  

    我解决了:

        XBAR_setOutputLatchMode(OUTPUTXBAR_BASE, XBAR_OUTPUT1, false);
        XBAR_invertOutputSignal(OUTPUTXBAR_BASE, XBAR_OUTPUT1, false);
        XBAR_setOutputMuxConfig(OUTPUTXBAR_BASE, XBAR_OUTPUT1, XBAR_OUT_MUX01_INPUTXBAR1);
        XBAR_enableOutputMux(OUTPUTXBAR_BASE, XBAR_OUTPUT1, XBAR_MUX01);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    我认为您的 DriverLib 与我的微控制器(F2837xD)不同、因此我无法直接检查您的代码。 但是、我之前的说法不正确:如果在两个不同的多路复用器中选择了两个不同的输入、您可以将它们组合在一起、如图所示。

    对于我的微控制器、代码将是:

        XBAR_setOutputMuxConfig(XBAR_OUTPUT1, XBAR_OUT_MUX01_INPUTXBAR1);
        XBAR_setOutputMuxConfig(XBAR_OUTPUT1, XBAR_OUT_MUX03_INPUTXBAR2);
        XBAR_enableOutputMux(XBAR_OUTPUT1, XBAR_MUX01 | XBAR_MUX03);

    希望这对您有所帮助。