This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用外部时钟源而不是内部 ePWM 模块的 SDFM

Guru**** 2590340 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE, TIDA-00080, CDCE906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1128950/tms320f28379d-sdfm-using-external-clock-source-not-internal-epwm-module

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARETIDA-00080CDCE906

你好。  

我已经研究了 TMS320F28379D 上的模块 SDFM。  

首先、我用280049c 调查了 SDFM、因为它在 c2000ware 中有许多示例。  

在这些示例中、我使用自己的 ePWM 为 SDFM 创建高达20MHz 的时钟。

它可以正常工作、我可以在 CCS 调试窗口中看到滤波器结果。   

我的最终目标是评估将 SDFM 与 TMS320F278379D 结合使用的 TIDA-00080参考设计。  

在此设计中、CDCE906用作 SDFM 的时钟发生器、而不是 ePWM。  

我成功地对 CDCE906进行了编程、从而为 SDFM 生成20MHz 时钟

通过使用该时钟信号、我可以看到来自 AMC1306的数据流。  

下图是 AMC1306的时钟信号和数据流信号。  

使用这些信号、我想在 CCS 调试窗口中获取并查看 SDFM 的滤波器结果数据。  

但我可以获取标志数据、这些信号的 mfx 已设置。   

以下是我检查的要点。  

我可以从 GPBDAT.GPIO48/49中看到专用于 SD-D1、SD-C1的正确二进制数据。  

因此、我确信时钟信号和数据流信号分别很好地传递到 SD-C1和 SD-D1。  

2.我禁用了 mfx 中断。 但仍然没有设置 AFX 标志。    

3. PIEIER5.INTx9设置为 I 编码,但  PIEIFR5.INTx9 保持“0”状态。  

从这些检查点看、我认为 SDFM 中断无法正常工作、这就是问题所在。   

我可以 在28379D 的技术参考手册中找到 MFx 中断的原因。  

第1818页、"当 SD-CX 丢失时生成调制器故障(mfx)。 考虑调制器时钟
如果针对64个 SYSCLK 未切换 SD-Cx、则缺失。"  

"当主滤波器准备好使用新的滤波器数据时、将生成 AFX 事件。 AFX 事件
四个主滤波器模块可配置为触发 CPU 中断。"  

因此、在我的案例中、SD-Cx 不会丢失、因为我可以看到专用 GPIO 端口上的值。   

但我认为"对于64个 SYSCLK 不进行切换"有问题  

使用 ePWM 时、PWM 时钟信号自由运行并与 SYSCLK 同步。

但我不知道外部时钟信号。  

总之、我的问题如下所示。  

当 SDFM 使用一个外部时钟信号时(在我的例子中、使用 CDCE906、时钟合成器)

1、我应该配置什么来使64个 SYSCLK 的 SD-Cx 切换、如设置标志、mfx、 "0"的手册中所述?  

2、MCU 表示 SDFM 数据已准备好生成 AFX 事件的原因是什么?  

 我附上了以下代码。 代码最初来自 c2000ware 文件夹、我配置了一些内容。  

(我尝试禁用 mfx 并启用)  

感谢您的进一步帮助。  

此致。

//###########################################################################
//
// FILE:   sdfm_ex1_filters.c
//
// TITLE:  SDFM Filter sync CPU Example.
//
//! \addtogroup driver_example_list
//! <h1> SDFM Filter Sync CPU</h1>
//!
//! In this example, SDFM filter data is read by CPU in SDFM ISR routine. The
//! SDFM configuration is shown below:
//!  -  SDFM used in this example - SDFM1
//!  -  Input control mode selected - MODE0
//!  -  Comparator settings
//!       - Sinc3 filter selected
//!       - OSR = 32
//!       - HLT = 0x7FFF (Higher threshold setting)
//!       - LLT  = 0x0000(Lower threshold setting)
//!  -  Data filter settings
//!      - All the 4 filter modules enabled
//!      - Sinc3 filter selected
//!      - OSR = 128
//!      - All the 4 filters are synchronized by using MFE
//!       (Master Filter enable bit)
//!      - Filter output represented in 16 bit format
//!      - In order to convert 25 bit Data filter
//!        into 16 bit format user needs to right shift by 8 bits for
//!        Sinc3 filter with OSR = 128
//!  - Interrupt module settings for SDFM filter
//!      - All the 4 higher threshold comparator interrupts disabled
//!      - All the 4 lower threshold comparator interrupts disabled
//!      - All the 4 modulator failure interrupts disabled
//!      - All the 4 filter will generate interrupt when a new filter data
//!        is available.
//!
//
//###########################################################################
//
// $Release Date: $
// $Copyright:
// Copyright (C) 2013-2022 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
//
// Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
// modification, are permitted provided that the following conditions 
// are met:
// 
//   Redistributions of source code must retain the above copyright 
//   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
// 
//   Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
//   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
//   documentation and/or other materials provided with the   
//   distribution.
// 
//   Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
//   its contributors may be used to endorse or promote products derived
//   from this software without specific prior written permission.
// 
// THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
// "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
// LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
// A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
// OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
// SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
// LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
// DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
// THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
// (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE 
// OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
// $
//###########################################################################

//
// Included Files
//
#include "driverlib.h"
#include "device.h"
#include <stdio.h>

//
// Defines
//
#define MAX_SAMPLES               1024
//
// Globals
//

int16_t  filter1Result[MAX_SAMPLES];
int16_t  filter2Result[MAX_SAMPLES];
int16_t  filter3Result[MAX_SAMPLES];
int16_t  filter4Result[MAX_SAMPLES];
#pragma DATA_SECTION(filter1Result, "Filter1_RegsFile");
#pragma DATA_SECTION(filter2Result, "Filter2_RegsFile");
#pragma DATA_SECTION(filter3Result, "Filter3_RegsFile");
#pragma DATA_SECTION(filter4Result, "Filter4_RegsFile");

//
// Defines
//
#define SDFM_FILTER_ENABLE 0x2U

//
// Function Prototypes
//
void configureSDFMPins(void);
void done(void);
__interrupt void sdfm1ISR(void);
//__interrupt void sdfm2ISR(void);


//
// Main
//
void main(void)
{
    uint16_t  hlt, llt;

    //
    // Initialize device clock and peripherals
    //
    Device_init();

    //
    // Setup GPIO by disabling pin locks and enabling pullups
    //
    Device_initGPIO();

    //
    // Initialize PIE and clear PIE registers. Disables CPU interrupts.
    //
    Interrupt_initModule();

    //
    // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
    // Service Routines (ISR).
    //
    Interrupt_initVectorTable();

    //
    // Interrupts that are used in this example are re-mapped to
    // ISR functions found within this file.
    //
    Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP5);
    Interrupt_register(INT_SD1, sdfm1ISR);
   // Interrupt_register(INT_SD2, sdfm2ISR);

    //
    // Enable SDFM1 amd SDFM2 interrupts
    //
    Interrupt_enable(INT_SD1);
    //Interrupt_enable(INT_SD2);

    //
    // Input Control Unit
    //
    // Configure Input Control Unit: Modulator Clock rate = Modulator data rate
    //
    SDFM_setupModulatorClock(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_1,
                             SDFM_MODULATOR_CLK_EQUAL_DATA_RATE);

    SDFM_setupModulatorClock(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_2,
                             SDFM_MODULATOR_CLK_EQUAL_DATA_RATE);

    SDFM_setupModulatorClock(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_3,
                             SDFM_MODULATOR_CLK_EQUAL_DATA_RATE);
/*
    SDFM_setupModulatorClock(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_4,
                             SDFM_MODULATOR_CLK_EQUAL_DATA_RATE);
*/
    //
    // Comparator Unit - over and under value threshold settings
    //
    hlt = 0x7FFF;
    llt = 0x0000;

    //
    // Configure Comparator Unit's comparator filter type and comparator's
    // OSR value, higher threshold, lower threshold
    //
    SDFM_configComparator(SDFM1_BASE,
        (SDFM_FILTER_1 | SDFM_FILTER_SINC_3 | SDFM_SET_OSR(32)),
        (SDFM_GET_LOW_THRESHOLD(llt) | SDFM_GET_HIGH_THRESHOLD(hlt)));
    SDFM_configComparator(SDFM1_BASE,
        (SDFM_FILTER_2 | SDFM_FILTER_SINC_3 | SDFM_SET_OSR(32)),
        (SDFM_GET_LOW_THRESHOLD(llt) | SDFM_GET_HIGH_THRESHOLD(hlt)));
    SDFM_configComparator(SDFM1_BASE,
        (SDFM_FILTER_3 | SDFM_FILTER_SINC_3 | SDFM_SET_OSR(32)),
        (SDFM_GET_LOW_THRESHOLD(llt) | SDFM_GET_HIGH_THRESHOLD(hlt)));
 /*
    SDFM_configComparator(SDFM1_BASE,
        (SDFM_FILTER_4 | SDFM_FILTER_SINC_3 | SDFM_SET_OSR(32)),
        (SDFM_GET_LOW_THRESHOLD(llt) | SDFM_GET_HIGH_THRESHOLD(hlt)));
*/
    //
    // Data Filter Unit
    //
    // Configure Data Filter Unit - filter type, OSR value and
    // enable / disable data filter
    //
    SDFM_configDataFilter(SDFM1_BASE, (SDFM_FILTER_1 | SDFM_FILTER_SINC_3 |
           SDFM_SET_OSR(128)), (SDFM_DATA_FORMAT_16_BIT | SDFM_FILTER_ENABLE |
           SDFM_SHIFT_VALUE(0x0007))); //0x0008

    SDFM_configDataFilter(SDFM1_BASE, (SDFM_FILTER_2 | SDFM_FILTER_SINC_3 |
           SDFM_SET_OSR(128)), (SDFM_DATA_FORMAT_16_BIT | SDFM_FILTER_ENABLE |
           SDFM_SHIFT_VALUE(0x0007)));

    SDFM_configDataFilter(SDFM1_BASE, (SDFM_FILTER_3 | SDFM_FILTER_SINC_3 |
           SDFM_SET_OSR(128)), (SDFM_DATA_FORMAT_16_BIT | SDFM_FILTER_ENABLE |
           SDFM_SHIFT_VALUE(0x0007)));
/*
    SDFM_configDataFilter(SDFM1_BASE, (SDFM_FILTER_4 | SDFM_FILTER_SINC_3 |
           SDFM_SET_OSR(128)), (SDFM_DATA_FORMAT_16_BIT | SDFM_FILTER_ENABLE |
           SDFM_SHIFT_VALUE(0x0007)));
*/
    //
    // Enable Master filter bit: Unless this bit is set none of the filter modules
    // can be enabled. All the filter modules are synchronized when master filter
    // bit is enabled after individual filter modules are enabled.
    //
    SDFM_enableMasterFilter(SDFM1_BASE);

    //
    // PWM11.CMPC, PWM11.CMPD, PWM12.CMPC and PWM12.CMPD signals cannot synchronize
    // the filters. This option is not being used in this example.
    //
    SDFM_disableExternalReset(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_1);
    SDFM_disableExternalReset(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_2);
    SDFM_disableExternalReset(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_3);
 //   SDFM_disableExternalReset(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_4);

    //
    // Enable interrupts
    //
    // Following SDFM interrupts can be enabled / disabled using this function.
    // Enable / disable comparator high threshold
    // Enable / disable comparator low threshold
    // Enable / disable modulator clock failure
    // Enable / disable data filter acknowledge
    //
    SDFM_enableInterrupt(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_1,
            (/*SDFM_MODULATOR_FAILURE_INTERRUPT |*/
             SDFM_DATA_FILTER_ACKNOWLEDGE_INTERRUPT));

    SDFM_enableInterrupt(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_2,
            (/*SDFM_MODULATOR_FAILURE_INTERRUPT |*/
             SDFM_DATA_FILTER_ACKNOWLEDGE_INTERRUPT));

    SDFM_enableInterrupt(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_3,
            (/*SDFM_MODULATOR_FAILURE_INTERRUPT |*/
             SDFM_DATA_FILTER_ACKNOWLEDGE_INTERRUPT));
/*
    SDFM_enableInterrupt(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_4,
            (SDFM_MODULATOR_FAILURE_INTERRUPT |
             SDFM_DATA_FILTER_ACKNOWLEDGE_INTERRUPT));
*/
    SDFM_disableInterrupt(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_1,
            (SDFM_MODULATOR_FAILURE_INTERRUPT |
             SDFM_HIGH_LEVEL_THRESHOLD_INTERRUPT |
             SDFM_LOW_LEVEL_THRESHOLD_INTERRUPT));

    SDFM_disableInterrupt(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_2,
            (SDFM_MODULATOR_FAILURE_INTERRUPT |
                    SDFM_HIGH_LEVEL_THRESHOLD_INTERRUPT |
             SDFM_LOW_LEVEL_THRESHOLD_INTERRUPT));

    SDFM_disableInterrupt(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_3,
            (SDFM_MODULATOR_FAILURE_INTERRUPT |
                    SDFM_HIGH_LEVEL_THRESHOLD_INTERRUPT |
             SDFM_LOW_LEVEL_THRESHOLD_INTERRUPT));
/*
    SDFM_disableInterrupt(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_4,
            (SDFM_HIGH_LEVEL_THRESHOLD_INTERRUPT |
             SDFM_LOW_LEVEL_THRESHOLD_INTERRUPT));
*/
    //
    // Enable master interrupt so that any of the filter interrupts can trigger
    // by SDFM interrupt to CPU
    //
    SDFM_enableMasterInterrupt(SDFM1_BASE);

    //
    // Enable Global Interrupt (INTM) and realtime interrupt (DBGM)
    //
    EINT;
    ERTM;

    //
    // Wait for an interrupt
    //
    while(1);
}

//
// sdfm1ISR - SDFM 1 ISR
//
__interrupt void sdfm1ISR(void)
{

    static uint16_t loopCounter1 = 0;

    SDFM_setOutputDataFormat(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_1,
                             SDFM_DATA_FORMAT_16_BIT);

    SDFM_setOutputDataFormat(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_2,
                             SDFM_DATA_FORMAT_16_BIT);

    SDFM_setOutputDataFormat(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_3,
                             SDFM_DATA_FORMAT_16_BIT);
/*
    SDFM_setOutputDataFormat(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_4,
                             SDFM_DATA_FORMAT_16_BIT);
*/
    if(loopCounter1 >= MAX_SAMPLES)
       {
           //
           // Reset the counter. Add breakpoint at below statement to view the
           // filter results in graph view.
           //
           loopCounter1 = 0;

   //        //
   //        // Software breakpoint to view results.
   //        // Hit run again to get updated conversions.
   //        // Uncomment to halt the execution once buffer is full.
   //        //
   //        ESTOP0;
       }
    //
    // Read SDFM flag register (SDIFLG)
    //

    while((HWREG(SDFM1_BASE + SDFM_O_SDIFLG) & 0x1000) != 0x1000) //0xF000U
    {
    }
        //
        // Read each SDFM filter output and store it in respective filter
        // result array
        //
        filter1Result[loopCounter1] =
              (int16_t)(SDFM_getFilterData(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_1) >> 16U);

        filter2Result[loopCounter1] =
              (int16_t)(SDFM_getFilterData(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_2) >> 16U);

        filter3Result[loopCounter1] =
              (int16_t)(SDFM_getFilterData(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_3) >> 16U);
/*
        filter4Result[loopCounter1++] =
              (int16_t)(SDFM_getFilterData(SDFM1_BASE, SDFM_FILTER_4) >> 16U);
*/
        //
        // Clear SDFM flag register (SDIFLG)
        //
        SDFM_clearInterruptFlag(SDFM1_BASE, SDFM_MASTER_INTERRUPT_FLAG |
                                            0xFFFF);

    //
    // Acknowledge this __interrupt to receive more __interrupts from group 5
    //
    Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP5);
}

//
// sdfm2ISR - SDFM 2 ISR
//
/*
__interrupt void sdfm2ISR(void)
{
    uint32_t sdfmReadFlagRegister = 0;
    static uint16_t loopCounter1 = 0;

    SDFM_setOutputDataFormat(SDFM2_BASE, SDFM_FILTER_1,
                             SDFM_DATA_FORMAT_16_BIT);

    SDFM_setOutputDataFormat(SDFM2_BASE, SDFM_FILTER_2,
                             SDFM_DATA_FORMAT_16_BIT);

    SDFM_setOutputDataFormat(SDFM2_BASE, SDFM_FILTER_3,
                             SDFM_DATA_FORMAT_16_BIT);

    SDFM_setOutputDataFormat(SDFM2_BASE, SDFM_FILTER_4,
                             SDFM_DATA_FORMAT_16_BIT);

    //
    // Read SDFM flag register (SDIFLG)
    //
    sdfmReadFlagRegister = HWREG(SDFM2_BASE + SDFM_O_SDIFLG);

    if(loopCounter1 < MAX_SAMPLES)
    {
        //
        // Read each SDFM filter output and store it in respective filter
        // result array
        //
        filter1Result[loopCounter1] =
                (int16_t)SDFM_getFilterData(SDFM2_BASE, SDFM_FILTER_1);

        filter2Result[loopCounter1] =
                (int16_t)SDFM_getFilterData(SDFM2_BASE, SDFM_FILTER_2);

        filter3Result[loopCounter1] =
                (int16_t)SDFM_getFilterData(SDFM2_BASE, SDFM_FILTER_3);

        filter4Result[loopCounter1++] =
                (int16_t)SDFM_getFilterData(SDFM2_BASE, SDFM_FILTER_4);

        //
        // Clear SDFM flag register
        //
        SDFM_clearInterruptFlag(SDFM2_BASE,
                                (SDFM_MASTER_INTERRUPT_FLAG | 0xFFFF));

        sdfmReadFlagRegister = HWREG(SDFM2_BASE + SDFM_O_SDIFLG);

        if(sdfmReadFlagRegister != 0x0)
        {
            ESTOP0;
        }
    }
    else
    {
        ESTOP0;
        done();
    }

    //
    // Acknowledge this __interrupt to receive more __interrupts from group 5
    //
    Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP5);
}
*/
//
// configureSDFMPins - Configure SDFM GPIOs
//
void configureSDFMPins(void)
{
    uint16_t pin;
    for(pin = 48; pin <= 55; pin++)
    {
        GPIO_setDirectionMode(pin, GPIO_DIR_MODE_IN);
        GPIO_setMasterCore(pin, GPIO_CORE_CPU1);
        GPIO_setPadConfig(pin, GPIO_PIN_TYPE_STD); //GPIO_PIN_TYPE_STD
        GPIO_setQualificationMode(pin, GPIO_QUAL_ASYNC);
    }

    GPIO_setPinConfig(GPIO_48_SD1_D1);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_49_SD1_C1);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_50_SD1_D2);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_51_SD1_C2);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_52_SD1_D3);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_53_SD1_C3);
  /*
    GPIO_setPinConfig(GPIO_54_SD1_D4);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_55_SD1_C4);
    */
    /*
    for(pin = 28; pin <= 29; pin++)
    {
        GPIO_setDirectionMode(pin, GPIO_DIR_MODE_IN);
        GPIO_setMasterCore(pin, GPIO_CORE_CPU1);
        GPIO_setPadConfig(pin, GPIO_PIN_TYPE_STD);
        GPIO_setQualificationMode(pin, GPIO_QUAL_ASYNC);
    }
    GPIO_setPinConfig(GPIO_28_SD2_D3);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_29_SD2_C3);
    */
}

//
// done - Function to halt debugger and stop application
//
void done(void)
{
    asm(" ESTOP0");
    for(;;);
}


//
// End of file
//

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miles、

    [~ userid="506901 " URL"/support/microriers/C2000-microriers-group/C2000/f/C2000-microriers-forum/1128950/tms320f28379d-sdfm-using-external-clock-source-no-internal-ePWM-MODULE"]。 我应该配置什么来使64个 SYSCLK 的 SD-CX 切换、如设置标志、mfx、 "0"的手册中所述?  [/报价]

     配置 SDFM 后、外部时钟可能会打开、这样 SDFM 就会最初看到外部时钟关闭了? 您是否尝试通过 SDIFLGCLR 寄存器清除 MF 标志? 是否再次设置该标志?

    [~ userid="506901 " URL"/support/microriers/C2000-microriers-group/C2000/f/C2000-microriers-forum/1128950/tms320f28379d-sdfm-using-external-clock-source-no-internal-ePWM-module]2. MCU 表示 SDFM 数据准备好生成 AFX 事件的原因是什么?  [/报价]

    AF 位在过滤器中有新数据可用时置位。 AFX 位的逻辑如下所示。