This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:闪存 API 问题

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1130074/tms320f28377s-flash-api-question

器件型号:TMS320F28377S

您好专家、

我发现 F2807X 和 F2837XD 共享同一个闪存 API 库、即 F021_API_F2837xD.lib

F2837XS 使用自己的闪存 API、即 F021_API_F2837xS.lib。

我真的想知道这两个库文件之间的区别是什么。

客户能否将 F021_API_F2837xD.lib 用于整个 F28X7X 平台?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    F021_API_F2837xD.lib 不能用于 F2837xS 单核双组器件、因为 F2837xS 具有1个 CPU 和2个闪存包装器(每个组一个)。

    谢谢、此致、
    Vamsi