This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, LAUNCHXL-F280025C, TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1129688/tms320f280025c-tms320f280025c

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARELAUNCHXL-F280025C

您好!

我刚才下载了 Code Composer Studio 以了解我尝试为 C2000Ware 编译和调试多个不同示例项目的软件、并不断收到此错误:

连接到目标时出错:
(错误-716 @ 0x0)
无法找到所需的动态库 jscserdes。
库不在搜索路径上。
(仿真包9.2.0.00213)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Punitha、

    您要连接哪个 EVM? 它是 LAUNCHXL-F280025C 还是具有集线站的 controlCARD?

    如果您使用的是 LAUNCHXL-F280025C、请确保您是 CPU1_LAUNCHXL_RAM 编译配置。

    此外、打开目标配置、确保 TMS320F280025C_LaunchPad.ccxml 处于活动状态。

    希望这对您有所帮助。 我还建议您查看 C2000 Academy 模块2。 其中介绍了 C2000系列器件入门所需的步骤。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOpze8ebskysmgASY3VKSA__jEBbtmC__LATEST

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我使用 了 LAUNCHXL-F280025C。

    我 已经尝试了上述步骤。 但会发生相同的误差、

    谢谢、此致、

    Punitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Punitha、

    查看错误代码、您似乎选择了冲突的仿真器。  

    您是否正在运行 C2000Ware 中的任何示例? 您能否发送项目的屏幕截图和控制台日志?

    谢谢、此致、

    桑托什