This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:开环 V/F 控制

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1129895/launchxl-f28069m-open-loop-v-f-control

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: DRV8312

大家好。 我想问几个问题、如果我想对开环系统进行系统识别、并且我需要驱动电机的三相 PMSM 电机的转速(rpm)和电压之间的数据、我已经尝试按照 InstaSPIN 实验1b 的说明进行操作 (开环 V/F 控制)、但为什么数据记录图中没有任何角度、采样电流和电压波形?

我真的不知道遵循 PWMDAC 和数据记录的指令、这是用于数据记录的程序吗?

对于 PWMDAC、我已经将它作为函数写入了这样的程序、但为什么在图中我没有看到任何文档呢?

在实验01b 中、我可以在观察窗口中看到用于运行电机的电压、如下面的方框图所示(V_alpha 和 V_betha)?

对于这个步骤、这意味着我必须关闭驱动器的电源、这里我有 boostxl-8305evm?

我已经尝试了1-4步、如何知道我是否更改了 SPED_ref 会 影响电机的调节电压和频率? 我应该在观察窗口上看到什么? 这表明我已成功运行该实验。

提前感谢。

此致、

fA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于 LAUNCHXL-F28069M 的实验仅支持 CCS 中带有图形工具的 Datalog 函数、不支持 PWMDAC 函数。

    [引用 userid="500060" URL"~/support/microcontrol/C2000-microcontrol-group/C2000/f/C2000-micro-forum/1129895/launchxl-f28069m-open-loop-v-f-control"]但为什么数据日志中没有任何角度、采样电流和电压波形的波形?

    根据您的需要配置数据记录数据指针链接变量。 然后按照"Setup and Use the graph window"在 CCS 中配置图形工具。

    dataalog.iptr[0]=&angle_gen.Angle_pu;// datalogBuff[0]
    dataalog.iptr[1]=&gAdcData.I.value[0];// datalogBuff[1]
    dataalog.iptr[2]=&gAdcData.V.value[0];// datalogBuff[2]

    [~ userid="500060" URL"/support/microcontrol/C2000-microcontrol-group/C2000/f/C2000-microcontrol-forum/1129895/launchxl-f28069m-open-loop-v-f-control"]我已经尝试了这1-4个步骤、我如何知道如果更改 speed_ref 会 影响稳压电机的电压和频率? 我应该在观察窗口上看到什么? 这表明我已成功运行此实验。[/quot]

    您可以使用具有电流和电压探头的示波器来检查电机相电流和电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    但是、如果 F28069M 没有 PWMDAC 功能、那么我应该将示波器探针连接到哪里、如果我想按照 InstaSPIN 实验室中的说明进行操作? 如果我想查看 相对于 PWM 波形的调节电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用带图形的 Datalog 工具、如实验指南中所示。 或者、您 也可以使用具有电流和电压探头的示波器直接测量电机相电流和电压。

    如果您使用的是 DRV8312套件    、则可以使用 PWMDAC、您可以参阅 DRV8312套件的原理图和用户指南、将示波器探针连接到 DRV8312套件上的 PWMDAC 接头上。