This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:可使用 SYSBIOS 对演示进行建模

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1130355/tms320f28377d-can-model-demo-using-sysbios

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSC2000WARE

您好!

现在、我将28377D 与 SYSBIOS 配合使用。  

使用 SYSBIOS 时、我必须禁用 InitPieCtrl 和 InitPieVectTable 等功能。 我的问题是如何在 SYSBIOS 中初始化 CAN (使用 Hwi)。  [ CAN A,使用 GPIO 62和63]

我想知道在哪里可以找到一些 SYSBIOS CAN 示例。   SYSBIOS CAN 模型中是否有任何特定于 C28器件的项目?

任何帮助!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有专门针对 CAN+SYS/BIOS 的示例、但是 SYS/BIOS 确实有一个名为"PIE"的示例、介绍如何为 C28x 设置 Hwi (请 参阅如何导入 SYS/BIOS 示例)。 我们还提供了一些有关 如何将 C2000Ware 文件合并到 SYS/BIOS 项目中的指导。

    但是、我应该提到的是、对于新项目、我们建议将 FreeRTOS 作为我们当前首选的 RTOS 选项、因此、如果不太晚、您可能需要考虑使用该选项、而不是不再维护的 SYS/BIOS。 有关 更多信息、请参阅此主题。

    惠特尼