This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2406A:PLL 环路滤波器组件值的影响

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2406A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1130174/tms320lf2406a-pll-loop-filter-component-values-impact

器件型号:TMS320LF2406A

您好、C2000团队、

我有一位客户在 TMS320LF2406A 上使用 PLL 模块、 我们有一个关于错误 R1值对 PLL 性能/稳定性的影响的问题。

在设计中、时钟为10MHz、根据下表、R1应为11欧姆、C1应为0.68uF、C2应为0.015uF:

对于 R1封装、如果误放置了一个截然不同的电阻器、例如7.87kOhm 电阻器、会发生什么情况? PLL 的性能和稳定性是否会受到影响、从而需要用正确的值替换 R1?

感谢您对此的支持!

此致、

Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

       这是一款使用了20多年的器件。 我需要深入研究我的档案来研究这一点。 请在星期三之前回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错,谢谢更新!

    -Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

             11Ω 年前、使用2kΩ Ω 电阻器而不是 Ω 电阻器的客户提出了一个类似的问题。 我们咨询了 PLL 专家(十多年前从 TI 退休)、专家认为:  

    “由于 R1的值增加到超出某些可接受的范围,PLL 在寻找正确的锁定频率(它将超过它所寻求的频率)时会遇到更多困难。  如果它确实锁定、它很可能会保持锁定状态、除非出现突然转换(可能是由于噪音)。  那么、它可能会有跟踪问题、最终失去锁定"。  

    因此、一旦 PLL 被锁定、就会出现这种情况、除非并且直到一个重要的噪声源影响电路。