This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:支持 F28388D 的 BiSS-C 代码库

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1123471/tms320f28388d-code-library-support-for-biss-c-for-the-f28388d

器件型号:TMS320F28388D

controlsuite4.9中的 PM_Bissc 库是否可用于 F28388D?

还是 shoud 我使用 F28377来使用 BiSS 协议?

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该库目前不适用于 F28388D。  请继续使用 F2837xD 系列。

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复 Lori、

    我还有一个问题。

    据我所知、F28379不需要 BiSS 的 FPGA 等主接口芯片。

    F28377需要接口芯片还是与 F28379相同?

    此致、

    李尚源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该库需要具有 CLB 的器件(可配置逻辑块)。  根据数据表中的此表、28377没有 CLB。