Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
在使用以下函数调用时、我会得到相应的错误。 GPIO.c 和 gpio.h 都位于编译文件列表中、它们在链接中是路径。
C:\ti\c2000Ware_4_00_00_00\driverlib\f2837xd\driverlib\gpio.h
C:\ti\c2000Ware_4_00_00_00\driverlib\f2837xd\driverlib\gpio.c
我看到错误中列出的所有变量都是 GPIO.h、因此不确定发生了什么。
感谢您的帮助、
Dave
代码
GPIO_setDirectionMode (99、GPIO_DIR_MODE_IN);
GPIO_setPadConfig (99、GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
GPIO_setQualificationPeriod (99.1); //除法器可以是一个高达510的偶数#
GPIO_setQualificationMode (99、GPIO_QUAL_6SAMPLE); //设置为6个采样窗口
错误
#20标识符"GPIO_DIR_MODE_IN"未定义 138_313_IO.c /MCM138A_PCB313A_Base_3_PH_SLV_A 行202 C/C++问题
#20标识符"GPIO_PIN_TYPE_PULLUP"未定义 138_313_IO.c /MCM138A_PCB313A__BASE_3_PH_SLV_A 行203 C/C++问题
#20标识符"GPIO_QUAL_6SAMPLE"未定义 138_313_IO.c /MCM138A_PCB313A_Base_3_PH_SLV_A 第205 C/C++行 问题