This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049-Q1:请求使用 CRC32 API 而不是 CRC32-MPEG-2 API

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1126651/tms320f280049-q1-request-for-crc32-api-rather-than-crc32-mpeg-2-api

器件型号:TMS320F280049-Q1

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

从前面提到的帖子中、我们提供的 API、即  VCU0 CRC32上的 getCRC32_VCU ()、在许多网站中被称为 CRC32-MPEG2、但用户需要 CRC32。

主要差异可在中找到  

https://www.lddgo.net/en/encrypt/crc

https://www.reddit.com/r/FPGA/comments/rlp59s/modifying_crc32mpeg2_module_to_calculate_crc32/

也就是说、它们在输入/输出(反射)中的翻转不同、而在输出中则不同(XOR 0x00000000)。

问题:

1.用户能否使用现有的 TI VCU0库生成此 CRC32 (而不是 CRC32-MPEG2)? 如果是、用户如何操作?

2.如果答案1)不是、TI 能否准确地为 CRC32提供这样的 API?

黄维恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    为此、我需要咨询另一位专家。 请让我一天。

    谢谢

    Aravindhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    我们进行了讨论、并将尝试提供有关我们何时可以使用软件执行此操作的更新信息。 IP 似乎无法处理此问题。  

    谢谢

    阿拉夫