主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8305EVM、 DRV8305
我一直遵循上面链接的 pdf 中解释的说明、并且在增量构建级别1期间遇到了问题。 将 ENABLE 标志变量设置为1时、ISR 提示符不会递增、当我暂停程序时、它似乎停留在该部分。

在查看提到 类似问题的另一个主题后、他们说、当他们将电源电压降至35伏以下并更改 了 INVERTER1_BASE_VOLTAGE 以匹配该电压时、他们就可以正常工作。 在该线程中、逆变器的正确输入电压似乎是24伏、但我可以通过电源获得的最低电压是32.4。 将输入电压降至32.4并更改 INVERTER1_BASE_VOLTAGE 变量以匹配该值后、我仍然遇到相同的问题。 感谢您为解决此问题提供的任何指导。