This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:C28写入 EPI0扩展 RAM

Guru**** 2815635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1122652/f28m35h52c-c28-writes-to-the-epi0-extended-ram

器件型号:F28M35H52C

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

来自外部 RAM 的数据可以在 C28侧读取、但不能写入。 在 M3侧、读取和写入都可以。 客户想知道如何使 C28写入外部 RAM (EPI0扩展)?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

      您是否能够私下分享原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    原理图:从 EPI0扩展 RAM (CS0)和闪存(CS2)、与 spruh22i.pdf 示例相同:

    spruh22i.pdf 的17.9.2内存保护中讨论了此问题、默认情况下、该问题能够读取和写入 EPI0扩展外部 RAM、并且0x400F-B938中的值为0、应可写。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您观察读取引脚、您是否看到一个低电平脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    情况是它们可以读取但无法写入。

    读取引脚和写入引脚具有低电平脉冲、当 M3读取和写入 RAM 时工作正常。 当 C28读取 RAM 时、读取引脚具有一个低电平脉冲。 写入引脚在 C28写入 RAM 时没有低电平脉冲、并且无法写入。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一些时间来研究这个问题。 我将在一两天内回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请问有没有更新?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

      对延误表示歉意。 离线联系您。