This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:第6.4.3.1节:设置构建3的软件选项

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1128907/tidm-1000-section-6-4-3-1-setting-software-options-for-build-3

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件: powerSUITE

您好!

我对基于 Vienna 整流器且采用 C2000 MCU 的三相功率因数校正(PFC)参考设计的设计指南 TIDM-1000有疑问。

具体而言、它位于第6.4.3.1节"为构建3设置软件选项"中。

它在设计指南中编写如下:

" 4. 确保在 powerSUITE syscfg 页面上正确输入连接到电路板输出端的负载、因为该负载值用于电压补偿器的设计。"

但是  、在 powerSUITE syscfg 页面上、我找不到 与电路板输出端相连的负载对应的任何条目。

请为我查看此问题。

感谢你的建议。

此致、

JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JS Yoo、您好!

    它以功率和输出电压作为参数。 我认为您可以输入这些信息、应该可以。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的评论。

    我现在可能理解您的意思。

    如果工作功率设置为680W、输出 Vbus 设置为600Vdc、则输出负载可能为529.4 Ω。

    不是吗?

    感谢你的建议。

    此致、

    JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果它是电阻负载。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的评论。

    让我关闭这个案例。

    此致、

    JS Yoo