This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1022:如何将 TIDM-1022更改为 CCM +单相(非交错)?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1022, POWERSUITE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1128316/tidm-1022-how-can-i-change-tidm-1022-to-ccm-single-phase-not-interleave

器件型号:TIDM-1022
Thread 中讨论的其他器件: powerSUITESysConfig

您好!

如何将 TIDM-1022更改为 CCM +单相(非交错)?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我想您使用 powerSUITE 来选择启用交错、这将是 CCM。 如果您选择单相、它将自动为 DCM 模式启用谷底开关。

    因此、要实现 CCM +单相、您必须使用 SDK 中的非 powerSUITE 版本手动更改代码。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定我是否理解正确。 如果我错了、请纠正我的问题。

    导入 TIDM-1022项目并 使用 SysConfig 选择"单相 PFC"。

    -在下面添加代码。

    VALLEY_SWITING_MODE = VALLEY_SWITING_DISABLE;

    是这样吗?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我觉得除之外、它可能还需要一些其他代码更新  

    VALLEY_SWITING_MODE = VALLEY_SWITING_DISABLE;

    例如、双确认 PWM 设置。

    客户可能需要稍微浏览一下代码以进行验证。

    此致、