This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:请帮助提供 F28034 LFU 的示例代码

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1131196/tms320f28032-pls-help-to-provide-a-example-code-for-f28034-lfu

器件型号:TMS320F28032
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的先生

请帮助提供 F28034 LFU 的示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此器 件没有 LFU 示例、您可以参阅此器件的闪存内核示例、该示例位于 C2000Ware_x_xx_xx_xx > device_support > F2803x > examples > c28 > F2803x_flash_kernel。

    F28004x 器 件有一个 LFU 示例、位于 C2000Ware_x_xx_xx_xx > driverlib > f28004x > examples > FLASH、选择 flashapi_ex2_sci_kernel。  

    另请参阅闪存内核应用手册: www.ti.com/lit/sprabv4 

    Anu