This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:用于连接 TMS320F28069M 的 DRV8323SRTAR 接口

Guru**** 2581835 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1130546/tms320f28069m-drv8323srtar-interface-to-tms320f28069m

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:DRV8323

DRV8323有一个连接到 TMS320的使能信号。  当 TMS320经历软件更新、复位 或加电/断电条件时、TMS320上的使能信号 GPIO 被重新配置为一个输入。  这种重新配置允许 DRV8323启用。  我们可以选择在使能信号上添加强下拉电阻、以防止启用 DRV8323。  我们的问题是确保三相电桥未被激活。  TMS320的文档规定、在 软件更新、复位、 或者加电/断电条件期间、PWM 输出被禁用。  无论天气如何、在软件更新、复位 或加电/断电条件下启用 DRV8323、三相电桥都不会激活、因为 PWM 输出被禁用。  请验证我们的结论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 C2000 MCU 会在 软件更新、复位 或上电/断电条件下将包括 PWM 和 GPIO 在内的所有 I/O 保持在高阻抗状态、因此您可以添加外部下拉电阻以确保 MOSFET 栅极驱动器关闭。

    实际上、DRV8323在 INX 和使能引脚上具有内部下拉电 阻、因此无需在 C2000引脚上添加这些外部下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据"Hardware_Design_Guide_TMS320F28xx"、GPIO 在 DSP 复位期间被配置为带有上拉电阻的输入。  这就是 DRV8323在 DSP 复位期间启用的原因、因为内部 DRV8323下拉电阻不够强、无法接管 DSP 内部上拉电阻。  不用担心 DRV8323在 DSP 复位期间使能、只需确保 PWM 输出被禁用、这样 DRV8323就不会激活三相桥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以为 DRV8323的使能引脚选择默认禁用的 GPIO 内部上拉。 如果不是、则可以为此 GPIO 添加外部下拉电阻。 默认 情况下、PWM GPIO 上的上拉电阻器处于禁用状态、可在复位期间通过软件启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO 的问题在于、它们的配置一直到由软件配置为止。  由于 PWM 引脚被禁用(三态)、因此不存在 DV8323将激活三相桥直到 PWM 引脚由软件配置的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO 将在复位和加电期间处于输入和高阻抗状态、因此即使您不在 GPIO 引脚上添加任何外部下拉电阻器、DRV8323也是安全的。