This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:我们可以使用什么二极管代替 NUP4201MR6

Guru**** 2504615 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280025C, C2000WARE, TMDSCNCD280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1129752/tms320f28027f-what-diode-can-we-use-instead-of-nup4201mr6

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280025CC2000WARETMDSCNCD280039C

大家好,

好天气:)

正如您在每个模拟引脚的控制卡中所知,连接了一个保护二极管。
因为 NUP4201MR6齐纳二极管很昂贵。

我的问题是:

A-该二极管用于 ESD 保护或保护模拟引脚免受可能形成电机信号感应(IA、IB、IC、VA、Vb、VC、Vdc)的尖峰的影响?

B-齐纳二极管可以使用什么代替它?
我们是否应使用任何 USB 保护二极管、我是否找到了 USB 保护二极管、例如 PRTR5V0U4D 或 SMF05C.TCT 或 L13ESDL5V0C6-4
(在我看来,它们都 具有相似的引脚排列和功能)  

感谢您的关注。

Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    您可以查看我们较新的 controlCARD 上使用的 ESD 保护器件、C2000WARE 安装中提供的硬件文件。 例如、TMDSCNCD280025C 或 TMDSCNCD280039C 设计。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\boards\controlCARD

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢尊敬的 Kevin: