This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1007:电机的 Totempole 无桥系统

Guru**** 2900190 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1007, PMP40690, TIDA-01604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1131298/tidm-1007-totempole-bridgeless-system-for-motor

器件型号:TIDM-1007
主题中讨论的其他器件: PMP40690TIDA-01604PMP

大家好、

我们的客户 正在为以20kHz 运行的电机寻找具有250VDC/15安培输出的 TotemPole 无桥系统。 我找到 了 TIDM-1007和 PMP40690参考设计、但输出电流仅高达10A。 我们是否有满足客户要求的参考设计?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 TIDA-01604。 我认为它符合电压和电流规格。 但不确定它是否适合电机应用。

    另一个参考设计是 PMP 40988。 但这可能高达12.5A。

    谢谢你

    Amir Hussain