This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:有关 XINTF 的问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1131385/tms320f28335-question-about-xintf

器件型号:TMS320F28335

尊敬的团队:

在我的客户的应用中、他需要在 一段时间后读取具有 F28335 XINTF 区域0的 AD 芯片、并将数据写入具有 XINTF 区域7的 CPLD 芯片。 这两个区域的切换与数据总线的读取和写入之间是否存在冲突? 如何解决?

此致、

绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色、

      不、不会有冲突。 地址/数据总线通常连接到由其自身芯片选择(CS)信号所适应的不同芯片。