主题中讨论的其他器件:C2000WARE
尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
用户在 TI 示例“ERAD_ex6_hwbp_stack_overflow”中报告,发现在 下面的构建配置中使用 RAM 时,寄存器看起来是正确的。 

但在构建配置中使用闪存时、它们看起来是错误的。


请您确认吗?
使用 ERAD 时是否有任何考虑因素?
例如、用户需要先将某些特定代码从闪存移动到 RAM?
如果是、他们需要移动哪些代码?
通过使用另一个示例“ERAD_EX8_hwbp_threshold_detection”,他们发现症状 相似
请您澄清一下吗?
黄维恩