This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:在 Win7上运行的 CCS12中未显示 C2000Ware

Guru**** 2524980 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1127963/tms320f280023-c2000ware-not-shown-in-ccs12-running-on-win7

器件型号:TMS320F280023
主题中讨论的其他器件:C2000WAREMOTORWARE

你(们)好。

请在下面提供帮助、

在 Win7上使用 CCS12、多次尝试从 Resource Explorer 安装并手动安装后、C2000ware 在 Resource Explorer 中未显示为已安装、无法导入 F280023的示例。

摩托车也发生了同样的事情。

安装良好的存储库看起来是这样的

这些显示在首选项中、

我们在这里缺少什么...?

进一步诊断需要其他信息?

此致、

Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilesh、  

    CCS 是否识别已安装的产品? 您可以通过导航至 Windows->Preferences->Code Composer Studio->Products 来检查此项。

    您可以尝试添加产品查找路径、然后单击"刷新"以查看它是否发现了产品。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Siddharth 的回复。

    是的、我们在首选项中手动添加了产品、并在屏幕截图中共享了产品、发现了这些产品。

    但是、当我们尝试导入示例时、CCS 无法识别已安装的本地存储库以生成示例工程。

    不确定发生了什么错误..  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilesh、  

    您是否仅在使用电机控制 SDK 时或也在使用 C2000Ware 时遇到此问题?  

    或者、您可以使用 Project -> Import CCS Projects into CCS、然后指定要导入的工程的基本文件夹。

    请告诉我这是否可行。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、这似乎适用于 C2000Ware。  请关闭该主题。

    此致、

    Nilesh