This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:技术问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1131477/c2000ware-technical-issues

器件型号:C2000WARE

大家好、

我的客户无法在论坛上发帖。 我帮助他提出问题。

e2e.ti.com/.../Question-PCMC-C2000.docx

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能需要仔细检查您使用的输入引脚(信号发生器信号)是否正确。 如果正确、则需要检查当前参考值是否过大。  在您的情况下、 如果斜率补偿为0、则 PSFB_GUI_ICommand_Set_Amps 应为峰值基准。 在代码中、斜率为30、因此您还需要考虑这一点。

    此致、

    陈