This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:在 driverlib f2800x 示例&quot 中导入空项目时、项目和#39;empty_projects&#39导入失败;因为无法解释其元数据。 请联系支持。"已显示

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1129159/tms320f280025-while-importing-the-empty-projects-in-driverlib-f2800x-examples-import-failed-for-project-empty_projects-because-its-meta-data-cannot-be-interpreted-please-contact-support-is-seen

器件型号:TMS320F280025
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好!  

我想使用 SysConfig 为 f280025 MCU 生成代码、为此、我尝试按照一日 C2000培训中为我们提供的说明、在 c2000ware 中的 driverlib f2800x eamples 中导入空的 Projects 文件夹。 我正在使用最新版本的 c2000ware。 但是、我在尝试导入时看到此错误。 问题出在哪呢?  当我尝试导入 f28004x 空项目时、不会出现此错误。  

请参阅屏幕截图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的系统中具有的那个.project 文件是什么?

    我不这么做。 您可以删除它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil、您是否解决了这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Nima。 是的。 当我删除.project 文件时 、我 能够将其导入。 不确定.project 的来源。 可以解决这个问题。 谢谢!