This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:用于 TMS320F280039C 的 Motorware GUI

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1132297/tms320f280039c-motorware-gui-for-tms320f280039c

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

 用于 TMS320F280039C 的 INSTASPIN Motorware GUI

我们有一个基于  TMS320F280039C 的电机控制项目原型。 我尝试将 INSTASPIN Motorware GUI 与我们的代码一起使用以 允许 在 CCS 之外进行调优和参数模式、但未成功。  我 检查并发现此 MCC 不在以下支持产品列表中: https://www.ti.com/tool/INSTASPINUNIVERSALGUI。  支持 此 MCU 需要什么?

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有用于 F28003x 的 InstaSPIN GUI。 最接近的是 基于 较新版本的 GUI Composer 的 F28004x。 我不确定它与您的代码的兼容性、但它至少可以作为您进行编辑的合适起点。

    惠特尼