This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:McBSP DLB 模式

Guru**** 2535950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1130900/tms320f28384d-mcbsp-dlb-mode

器件型号:TMS320F28384D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我正在寻找示例代码来设置所需的寄存器、以便在数字回送中使用 McBSP 测试我的 Tx/Rx 代码(McbspbRegs.SPR1.bit.DLB = 1;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 C2000WARE 中断的用于 DMA Rx 传输的 McBSP_ex2_loopback_DMA 示例工程未执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 您是否能够解决此问题? 您能否提供有关 C2000Ware 示例中出现的问题的详细信息?

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实解决了在环回模式下运行示例代码和我的应用程序时出现的问题。 感谢您的回复。