This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:环路计算问题

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1130049/tidm-hv-1ph-dcac-problems-on-loop-calculation

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他器件:powerSUITE

尊敬的团队:

根据上图、电压环路的反馈仅与负载相关 、与输出电压的有效值无关。

但是、当我的客户使用 powerSUITE 来计算环路时、他发现当输入不同的交流电压有效值时、相应电压外部环路的环路模型不一致。

Vout=110Vrms

Vout=220Vrns

为什么计算结果与模型描述不同?

此致、

绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到低频增益是不同的。 但是、对于这两个图、功率级(受控体)增益曲线在200Hz 的相同频率下穿过0dB 线。 此外、在该点、相位与大约75度相同。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamim:

    是的、低频增益确实发生了变化。 在客户将输出电压从220vrms 更改为110vrms 后、功率级的低频增益发生了变化。

    他不明白为什么它会发生变化、因为理论上、功率级的增益曲线与输出交流电压的振幅无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您查看电流环路模型、则当电感器上的电压发生变化时、增益将发生变化。

    因此、在 Vout 变化的同时保持相同的直流总线、输出电感器上的电压也会变化、从而改变电流环路增益。