This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:如何使用四位 EDGEFILTSEL、EDGEMODE、EDGECOUNT 和 EDGESTATUS

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1131507/tms320f280021-how-to-use-the-four-bits-edgefiltsel-edgemode-edgecount-and-edgestatus

器件型号:TMS320F280021
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

您好!  

我对 TMS320F28002x TRM 中提到的17.16.2.71数字比较滤波器控制寄存器(DCFCTL)寄存器有疑问。

我想知道如何使用这个直流滤波器控制寄存器中新添加的四个位 EDGEFILTSEL、EDGEMODE、EDGECOUNT 和 EDGESTATUS。

边沿滤波器处理似乎对 TBCLK 脉冲的边沿进行计数、但我不知道正在进行哪种处理。

请告诉我滤波器的 DCAEVT1输入等信号如何随输出信号 DCEVTFILT 而变化。

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Astro、

    您是否看过 C2000WARE 中的边沿滤波器示例?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Nima

    否、我只检查了 TRM 的描述。

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ASTRO、请看一下 C2000Ware + SysConfig 中的示例! 这应该是滤波器的良好资源。