This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:用于 C2000的串行闪存编程

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1132151/tms320f28388s-serial-flash-programming-for-c2000

器件型号:TMS320F28388S

您好!

我们正在使用器件 TMS320F283xx、要对器件电路内或现场编程进行编程、我希望使用串行(UART)闪存编程器。
1) 1)通过 UART 对器件形成串行数据帧/数据包?
2)闪存 API 详细信息(API_Interface 文档)和闪存操作之间的延迟时序。
3) 3)具有此主机到 TMS320F283xx 串行通信的源代码或库。
4) 4)是否有用于测试 Linux 主机和 TMS320F283xx 之间串行通信的实用程序?

因为以下来源不可用、所以询问此问题
 emulators.spectrumdigital.com/.../
 www-s.ti.com/.../SPRA958

谢谢、

普拉什兰特帕蒂尔