This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:C2000Ware driverlib 和 device_support 关于示例

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1058409/tms320f28379d-c2000ware-driverlib-and-device_support-about-examples

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、尊敬的 TI 团队:

我使用 C2000Ware_3_04_00_00\driverlib 中的示例开发了一个程序。 同样、我使用 C2000Ware_3_04_00_00\device_support 中的示例开发了另一个程序。 我能否将这两个示例组合在一起并将其用作单个项目?

Sinan、

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sinan、  

    是的、您可以将代码组合到单个项目中。 您必须将所有文件添加到单个项目中。  

    https://software-dl.ti.com/C2000/docs/software_guide/c2000ware/drivers.html

    您可以参考应用手册SPRAAA85E 、以获取有关 driverlib 和 bitfield 实现以及如何在构建应用程序时利用这些方法的更多详细信息。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddharth

    我的问题得到了解决。 我感谢你。

    非常感谢您的反馈。

    还感谢 TI E2E 一如既往地提供快速支持。

    祝您度过美好的一天、时刻保持安全。

    Sinan、
    谢谢、致以诚挚的问候。