This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:C2834x 的 UL 认证

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C28346

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1058195/tms320c28346-ul-certification-for-c2834x

器件型号:TMS320C28346

您好!

我的客户需要 TMS320C28346的 UL 认证文档。

C2000安全启用器中没有 C2843x 的文档。

请告诉我如何获得?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sy、

    此器件在我们的 IEC60730封装中受支持: https://www.ti.com/tool/IEC60730SWPACKAGES 您能否查看所需的文档是否包含在该封装安装中?

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我安装了软件包,但软件包中没有文档。

    我看到了 VDE 报告。 对吗?

    即使正确、文档中也未提及 C2834x。

    请提供文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sy、

    让我与团队中的其他人一起评论一下、请再给我们一天时间。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sy、

    在重新查看我们的文档并与一些不同的团队成员交谈后、我认为我们没有针对此器件的 UL 认证。

    本文档 https://www.ti.com/lit/swab007 应包含适用于整个 C2000器件的相关安全驱动工具。  如果未看到列出的证书,则可能不存在。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    最棒的

    Matthew