This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:补偿设计器无法打开

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1058331/tms320f280049c-compensation-designer-cannot-turn-on

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:SFRA

大家好、

客户有以下2个问题:

下图是单击 sfra 模块从 main.cfg 扫描的结果。 ,这是开环响应吗? 如果是这样、为什么点击补偿模块来选择刚刚生成的 csv 问题、而生成的 Berdtu 似乎有一些 db 偏置呢?

此外、补偿模块中的受控体意味着什么、与此处扫描的开环波特图有何区别?

2. 补偿设计器无法打开、点击后没有响应。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    此问题与哪个设计相关?

    显示的图是 SFRA GUI 上的开环图(蓝色)。

    当您将 CSV 文件导入 SFRA 时,计划信息将从 CSV 中使用,开环将基于您在补偿设计器中指定的补偿器。

    -Manish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!  

    感谢您的支持!

    [引用 userid="14427" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1058331/tms320f280049c-compensing-designer-cand-co-ture-ture-on/3915525#3915quote"]此问题与哪个设计相关?[/525]

    它与 之前购买的 TIDA-00961有关。

    [引用 userid="14427" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1058331/tms320f280049c-compensing-designer-cand-not-ture-ton/3915525#3915525"]当您将 CSV 文件导入 SFRA 时,将根据 CSV 文件引用/CSV/DESIGNER 的信息在 CSV 循环中指定计划,并在该计划中指定补偿器。]

    那么、您是说 sfra 扫描结果是功率级加上客户设计的 PI 补偿的结果、而输入到补偿中的设备是没有补偿的 Berdchart、对吗?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有关上述问题的任何更新?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "那么、您的意思是、sfra 扫描结果是功率级加上客户设计的 PI 补偿的结果、而输入到补偿中的工厂是没有补偿的 Berdchart、对吗?"

    是的、没错、

    很抱歉、TDA-00961不再受支持、我尚未处理过它、无法为您提供任何有关这方面的见解。