This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:适用于分布式二进制文件的 TMS320F28374D CW2000许可证

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1058384/tms320f28374d-tms320f28374d-cw2000-license-for-distributed-binary

器件型号:TMS320F28374D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

CW2000许可证文件 具有所有类型的导出限制。  由于我们只分发具有编程功能的二进制软件、为什么我们对我们不提供的功能有巨大的软件导入和导出限制?  无论编程的功能如何、TI 是否会自动将此类技术嵌入到软件二进制文件中?  如果是、原因是什么?  如果不是、为什么许可证不区分许可产品和许可材料?

如果无论软件设计如何、二进制文件中都包含受限软件功能、那么 TI 为什么会在不需要或不需要时包含此类软件功能?

我们如何在 考虑特定个人或国家/地区使用 TI TMS320F28374D 处理器的正常美国 EAR 限制的情况下制造全球产品?e2e.ti.com/.../4745.license.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、John。  我是 TI 律师。  E2E 团队将您的问题转发给我。

    您发布的 C2000Ware DigitalPower SDK 源代码和目标代码软件许可协议中的出口管制条款仅说明了美国出口管制法律中适用于所有许可美国源代码软件的公司的现有义务。

    贵公司负责出口管制的人员将熟悉并了解如何遵守这些美国出口管制法律。  也就是说,如果贵公司的律师对 TI 的出口管制条款有任何疑问,请告诉我,我会向您发送电子邮件,以便他们可以直接与我联系。

    感谢您关注使用 TI 器件和软件开发产品。

    此致、

    Brian Bonney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

     感谢您的回答。  但是、问题是软件中是否存在我们不会编程到其中的功能。  即、仅包含我们引用的库、而不是更通用的库、这些库可能具有使出口管制更具限制性的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、John。  根据您的友谊请求、我已通过电子邮件向您发送了我的联系信息、我很乐意与您的律师进一步讨论。