This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:用于32位 Linux 系统的 Uniflash 二进制文件

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1058476/tms320f28027-uniflash-binary-for-32-bit-linux-systems

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHSEGGER

各位专家:

我可以寻求帮助吗? 我们的客户只是想知道为什么我们不为32位 Linux 系统发布 uniflash 二进制文件?
他说:"现在在我们的自动测试环境中、Uniflash 是唯一无法运行的工具、即使有一些仿真也是如此、因为没有32位二进制文件...
SEGGER、Nordic、STM 都发布了他们的工具。 您不会为32位 Linux 提供 uniflash 7、它也适用于版本6和5
那么、问题是:我是否可以通过任何方法使 Uniflash 在32位系统上工作? 我在下载页面上找不到任何内容
供参考您的工具是唯一无法在我们的测试环境中工作的工具"

希望您能帮助我们。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    我将其分配给了我们的 UniFlash 团队。  请在一天或两天内回复。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    我们为 Linux 提供了32位版本的 UniFlash (或其他工具)、这已经将近7年了。  我相信在32位 Linux 上运行的最后一个版本是 v3.4.1、它在以下位置提供: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/release_archive.html

    在32位 Linux 操作系统上运行更新的 UniFlash 的唯一方法是在虚拟机中运行它。  这将要求主机处理器为64位、但这是一个安全的假设、因为它们都已达到64位数十年。

    我们在很多年前进行了这一转变、原因 有很多 。  

    • 行业数据表明、Linux 安装已转移到几乎完全64位。  请注意、最流行的 Linux 发行版(如 Ubuntu)甚至不再提供32位版本。  
    • 性能。  UniFlash 不是问题、但迁移到64位具有显著的性能优势。

    几年前、我们还在 Windows 上迁移到了64位。  但是、这是在后来完成的、因为数据显示32位系统的使用时间更长。   

    此致、

    John