This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:CLB 寄存器和 ePWM 的外设时钟未在同一个 EALLOW EDIS 环路内设定

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1058237/tms320f28075-clb-register-and-peripheral-clock-for-epwm-not-set-within-same-eallow-edis-loop

器件型号:TMS320F28075

大家好、

当我尝试在同一 EALLOW 和 EDIS 循环内为 EPWM 和 CLB 寄存器设置外设时钟时、语句会被执行、但寄存器值不会被设置。 请告诉我这是否是预期行为。

请在下面找到详细信息:

案例1:

EALLOW;
CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM1 = 1;->寄存器值置1
Clb1LogicCtrlRegs.clb_load_EN.bit.global_EN = 1;//*启用 CLB 逻辑块1 */->执行,无错误,但寄存器未设置
。
EDIS;


案例2:

EALLOW;
Clb1LogicCtrlRegs.clb_load_EN.bit.global_EN = 1;//*启用 CLB 逻辑块1 */-> CLB1寄存器已正确设置
更多 CLB1寄存器设置
CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM2= 1;->执行、无错误、但寄存器未设置
Clb2LogicCtrlRegs.clb_load_EN.bit.global_EN = 1;//*启用 CLB 逻辑块2 */->执行,无错误,但 CLB 2寄存器未设置
更多 CLB2寄存器设置..
EDIS;


案例3:
EALLOW;
CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM1 = 1;
EDIS;
EALLOW;
Clb1LogicCtrlRegs.clb_load_EN.bit.global_EN = 1;//启用 CLB 逻辑块1 *
更多 CLB1寄存器设置
EDIS;

所有寄存器设置正确。

此致、

艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irene、

    让我尝试重现此问题、然后返回给您。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、

    我理解这个问题。 之后有一个函数调用、其中包含 EDIS、这就是它不起作用的原因。 此外、函数调用后设置的一些寄存器不受 EALLOW 保护。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    艾琳