This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:为什么添加了库文件或报告了错误?

Guru**** 2576895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1058297/tms320f280025-why-is-the-lib-file-added-or-an-error-is-reported

器件型号:TMS320F280025

您好、专家、

  为什么添加库文件后仍然会出现错误? 如下所示、  

  这是将库添加到相关路径中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否使用 HRCAL 更新 device.c 中的'HRPWM'一词? --应如下所示: sysctl_enablePeripheral (SYSCtl_Periph_CLK_HRCAL);

    我不知道最后的事情是如何混在一起的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

      解决这个问题非常有帮助,非常感谢!