请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好专家,
我以前尝试使用 SSC 工具生成所需的源文件、但现在无法生成。 它建议的文件 f2838x_cm_hw.c 也找不到?
C2000 ware 找不到相应的文件、您能给我一些目录吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家,
我以前尝试使用 SSC 工具生成所需的源文件、但现在无法生成。 它建议的文件 f2838x_cm_hw.c 也找不到?
C2000 ware 找不到相应的文件、您能给我一些目录吗?

绍兴、您好!
您是否正在执行'EtherCAT_Slave_Controller_User_Guide.pdf'中的步骤? 位于以下目录中:
C:\ti\c2000Ware_4_00_00_00\libraries\communications\EtherCAT\f2838x\docs
运行'EtherCAT_SLAVE_SSC_AND_DEMO_setup.exe'后、'f2838x_cm_hw.c'文件应位于以下位置
C:\ti\c2000Ware_4_00_00_00\libraries\communications\EtherCAT\f2838x\ssc_configuration\cm
最棒的
Kevin