This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以前使用 SSC 工具生成所需的源文件、但现在无法生成。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1058257/tms320f28388d-generate-the-required-source-file-with-ssc-tool-before-but-i-cannot-generate-it-now

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好专家,

   我以前尝试使用 SSC 工具生成所需的源文件、但现在无法生成。 它建议的文件 f2838x_cm_hw.c 也找不到?

   C2000 ware 找不到相应的文件、您能给我一些目录吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴、您好!

    您是否正在执行'EtherCAT_Slave_Controller_User_Guide.pdf'中的步骤? 位于以下目录中:

    C:\ti\c2000Ware_4_00_00_00\libraries\communications\EtherCAT\f2838x\docs

    运行'EtherCAT_SLAVE_SSC_AND_DEMO_setup.exe'后、'f2838x_cm_hw.c'文件应位于以下位置

    C:\ti\c2000Ware_4_00_00_00\libraries\communications\EtherCAT\f2838x\ssc_configuration\cm

    最棒的

    Kevin