This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:使用 Energia 的 LaunchXL-F28069M

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1058354/launchxl-f28069m-launchxl-f28069m-using-energia

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:Energia

大家好、我可以通过任何方法在1.8V 以下找到/下载用于 F28069M 的旧版 Energia 吗?

提前谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 TI.com 上的链接将重定向至 https://energia.nu/download/ 我的理解是、任何 C2000支持都应包含在其站点上的1.8版本中。  如果您需要支持 、我将使用 energia.nu/.../链接直接向他们申请支持。

    最棒的

    Matthew