请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 您好 TI 专家
到现在为止、我以实时调试器模式运行该程序。 现在、我计划从闪存运行我的软件
1.我 将2837xD_RAM_lnk_CPU1替换为 2837xD_FLASH_lnk_CPU1、然后替换为2837xD_CPU1
2.我在我的空主函的开头插入了以下语句
#ifdef _flash
memcpy (&RamfuncsRunStart、&RamfuncsLoadStart、(size_t)&RamfuncsLoadSize);
#endif
上述声明是否是从闪存运行软件所必需的?
这两项更改我一直到现在为止。 我是否在软件中进行进一步修改?