This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:使用 SCI 接收 unknow 长度数据

Guru**** 2931620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1132492/tms320f280025-receive-unknow-length-data-with-sci

器件型号:TMS320F280025

您好、专家、

我的客户要求 从 PC 通过 SCI 接收 unknow 长度数据、 数据 长度可能超过16个字节 、SCI FIFO 水平不够、

对此有任何建议吗?

客户可以使用 LIN 作为 SCI 函数并使用 DMA 来传输数据、但不知道何时完成所有接收到的数据、因为数据长度是 unkonw。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、很强、

    感谢您提出问题。 如果总数据长度未知、则最好使用1的 FIFO 深度和 DMA 来传输数据。

    这样、DMA 将针对传入的每个字节触发。 例如、如果数据是17个字节、它将触发17次并填充存储器。

    此致、

    Vince