This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280270:纯正弦波逆变器参考设计

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC, TIDM-02008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1132416/tms320f280270-pure-sine-wave-inverter-s-reference-design

器件型号:TMS320F280270
主题中讨论的其他器件:TIDM-HV-1PH-DCACTIDM-02008

尊敬的专家:

我们的客户有以下问题

//

我已阅读800VA 纯正弦波逆变器参考设计应用报告 SLAA602A–2013年6月–2017年8月修订版,它使用第二个逆变器模式将低压直流电源转换为交流电, 然后使用变压器将电压升压到120/220伏、这在该参考设计文档中使用。

我们实际上对第一种逆变器模式感兴趣、它将低压直流电源转换为高压直流电源、然后使用脉宽调制将高直流电源转换为交流波形。 您是否有这种参考设计应用报告?

谢谢你。

此致、

必应

//

感谢您的提前回复!

 

此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    对于逆变器级本身、您可以查看 TIDM-HV-1PH-DCAC 和 TIDM-02008。  

    此致、