This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:USB 主机

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1131018/tms320f28388d-usb-host

器件型号:TMS320F28388D

您好 Siddharth、

我在 f28388 C28x CPU1内核上尝试过它、仍显示 fr_not _ready。

此致

德里什蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drishti、  

    您是否在 f2838x 控制卡上尝试过它?  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    我在 f28388 MCU 卡上尝试过  

    此致

    德里什蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在同一个 MCU 卡上、USB 设备工作正常

    此致

    德里什蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drishti、  

    通过 f28388 MCU 卡,您是指控制卡还是定制板? 一

    如果是定制板、则必须查看原理图并将其与控制卡的原理图进行比较。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    我尝试在 F28388d launchpad 上运行代码并成功枚举了该器件。 但问题是,我无法看到任何文本文件的内容。  

    下面是相同的屏幕截图。  

    感谢您的帮助和指导。

    此致

    德里什蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它也是一个定制板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drishti、

    您应该使用命令:cat ,我认为您正在尝试在目录而不是文件上运行命令。

    此致

    Siddharth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    我尝试了您提到的方法、但它返回 FR_INVALID_FILENAME

    此致

    德里什蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drishti、

    请告诉我您尝试过的命令。  是否指定了文件名的完整路径?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    请 浏览  下面的屏幕截图。

    此致

    德里什蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drishti、

    请尝试使用 cat abc.txt 或 cat ./abc.txt 作为命令。  指定文件名时不应使用<或>

    此致

    Siddharth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    非常感谢,它现在正在工作。 尽管我无法确定它为什么不能在我们的自定义控制卡上工作。

    此致

    德里什蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drishti、

    好的、将关闭此线程。  

    如果是定制电路板、则必须查看原理图并将其与 TI 电路板的原理图进行比较。  

    此致

    Siddharth