This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:第6.4.3.2节:设计电压环路补偿器

Guru**** 2937710 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1128908/tidm-1000-section-6-4-3-2-designing-voltage-loop-compensator

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件: powerSUITE

您好!

我对基于 Vienna 整流器且采用 C2000 MCU 的三相功率因数校正(PFC)参考设计的设计指南 TIDM-1000有疑问。

具体而言、它位于第6.4.3.2节"设计电压环路补偿器"中。

如图38所示。 电压环路 PI 补偿调优使用补偿设计器、使用 Kdc、fz0、FPO 等参数提及极点零格式。

电压控制环路是否采用 PI 补偿?  

它是极点零点补偿吗?

请为我查看此问题。

感谢你的建议。

此致、

JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JS Yoo、您好!

    它使用 PI 补偿。 图38通过使用零和极点来调整 PI 系数。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的评论。

    电压环路补偿器的传递函数似乎是 G (s)=Kdc (s + Zo)/s  

    我发现、在图38中、补偿系数 Kp 和 Ki 随着 KDC 和 Zo 的变化而变化。

    因此、我有以下两个问题:

    Kp 和 Ki 如何与 KDC 和 Zo 有分析性的关系? 换言之,将  Kp 和 Ki 与 Kdc 和 Zo 关联的等式是什么?

    2.  点击 Save COMP 按钮后、补偿器值 Kp 和 Ki 似乎会保存到项目中。 如图38所示。 固件中的哪些变量分别与 Kp 和 Ki 关联?

    感谢你的建议。

    此致、

    JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="413655" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forumer/1128908/TIDM-1000-section-6-4-3-2-设计-电压-循环-补偿器/4193170#4193170"]

    我发现、在图38中、补偿系数 Kp 和 Ki 随着 KDC 和 Zo 的变化而变化。

    因此、我有以下两个问题:

    Kp 和 Ki 如何与 KDC 和 Zo 有分析性的关系? 换言之,将  Kp 和 Ki 与 Kdc 和 Zo 关联的等式是什么?

    [/报价]

    我在图38中看不到 Kp 和 Ki、图38是 TIDM-1000用户指南中的表达式窗口。

    [引用 userid="413655" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forumer/1128908/TIDM-1000-section-6-4-3-2-设计-电压-循环-补偿器/4193170#4193170]2.   点击 Save COMP 按钮后、补偿器值 KP 和 KI 似乎会保存到项目中。 如图38所示。 固件中的哪些变量分别与 Kp 和 Ki 关联?[/quot]

    它不在表达式窗口中。 但您可以在与 powerSUITE 链接的 settings.h 中找到它。

    #define Vienna_GV_PI_KP ((float32_t) 0.3999748673)
    #define Vienna_GV_PI_Ki ((float32_t) 0.0001256716)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的评论。

    我们的对话似乎有些混乱。

    请让我关闭此案例。

    我将提出一个新的问题,使这个问题得到明确解决。

    此致、

    JS Yoo