This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:在浮点乘法运算的执行期间可能会发生中断跳转、并且在返回时会发生数据异常?

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1131670/tms320f28075-interrupt-jumps-may-occur-during-the-execution-of-floating-point-multiplication-operations-and-data-exceptions-occur-when-returning

器件型号:TMS320F28075

您好、香榭丽舍

我正在向我的客户提出要求。

当 CPU  执行 浮点乘法运算 并产生中断请求时、它会中断 FPU 的运算吗?

由于客户禁用所有中断 INTM 位、 CPU 执行 浮点乘法运算并获得 正确的结果。 否则、CPU 将获得 不正确的浮点运算结果。

因此、在执行浮点乘法运算期间可能会发生中断跳转、并且在返回时会发生数据异常。  会发生这种情况吗? 还是有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国假期、请期待明天收到回复。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴、您好!

    我不认为 FPU 指令是原子指令(不可中断)、但我会尝试让了解 FPU 较低级别的人来确认这一点。

    此致、

    Omer Amir